This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:如何使 TPS259470L 像 TPS259474L 一样发挥断路器的作用

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305086/tps25947-how-to-make-tps259470l-function-as-a-circuit-breaker-like-tps259474l

器件型号:TPS25947

你好。

此电路是否正常工作?

我旨在使用 TPS259470L 构建最大额定电流为3A 的断路器
我需要 AUXOFF 功能。

您有更好的想法吗?
(是否可以、只需在 FLT 和 ILIM 之间连接一个二极管?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    我将检查此问题、明天再回来。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    建议使用 PSpice for TI 对其进行仿真。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我试过 PSpice for TI。

    当我为具有漏源漏电流(IDSS < 0.1uA)的 NMOS 使用低泄漏模型时、它似乎效果很好。

    此外、需要更改 R67以连接到 VIN、而不是 VOUT。

    但是、我无法理解它的真实行为。 LIM 短路是否安全?
    为了便于理解、我应该参考数据表的哪个部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    ILIM 短接至 GND 将使器件跳闸。

    我一直休假到年底。 进一步的答复将被推迟。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还了解到 ILIM 引脚由输出和输入引脚共享。
    非常感谢。