您好、团队成员:
我的客户目前在其电路板上使用了 BQ7695202、在启动 I2C 通信通道时遇到了问题。 请在下面找到他们的一些评论:
"根据数据表、此 IC 在上电时默认以400kHz I2C 模式运行、并具有从器件 ID 0x10用于写入、0x11用于读取。 根据下面给出的波形、我们将在 SDA 和 SCL 线路上发送 I2C 写入帧、但我们将获得 NACK。 为了进行检查、我们还尝试了0x16和0x08等地址、但我们仍接收到 NACK。
为确保 IC 上电、我们检查了 BAT 引脚上的40V 电压和 RESET_SHUT 引脚上的0.3V 电压。"

我已要求他们提供原理图和布局、以排除 I2C 线路上的噪声和高阻抗布线。 您能在此处建议任何初步意见吗?我可以在此处向客户转达吗?
谢谢!
阿克沙尔·甘地