This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:I2C 通信接收 NACK

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310859/bq76952-i2c-communication-receiving-a-nack

器件型号:BQ76952

您好、团队成员:

我的客户目前在其电路板上使用了 BQ7695202、在启动 I2C 通信通道时遇到了问题。 请在下面找到他们的一些评论:

"根据数据表、此 IC 在上电时默认以400kHz I2C 模式运行、并具有从器件 ID 0x10用于写入、0x11用于读取。  根据下面给出的波形、我们将在 SDA 和 SCL 线路上发送 I2C 写入帧、但我们将获得 NACK。 为了进行检查、我们还尝试了0x16和0x08等地址、但我们仍接收到 NACK。

为确保 IC 上电、我们检查了 BAT 引脚上的40V 电压和 RESET_SHUT 引脚上的0.3V 电压。"

我已要求他们提供原理图和布局、以排除 I2C 线路上的噪声和高阻抗布线。 您能在此处建议任何初步意见吗?我可以在此处向客户转达吗?

谢谢!
阿克沙尔·甘地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshar、

    他们的 MCU 是否 支持时钟延展?

    是否  遵循了 BQ769x2软件开发指南的说明?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我已经向客户询问过这个问题。 同时、他们分享了他们的原理图、附在此处。

    e2e.ti.com/.../dev_5F00_sk_5F00_02617_5F00_11.pdf

    它们使用1k 欧姆的上拉电阻器、但仍获得 NACK。 我建议他们使用另一个主设备、因为他们目前正在使用 Renesas R5F MCU。

    我是否可以使用任何意见回复他们?

    请告诉我、我们是否也应该将此内容转换为电子邮件。

    谢谢!

    阿克沙尔·甘地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshar、

    原理图看起来没有问题。 1kOhm 电阻听起来很低。 他们是否尝试了其他电阻?

    如果 MCU 不支持时钟延展、器件将无法正确通信。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙