This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116EVM-390:器件不工作

Guru**** 2588945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116EVM-390, TLC59116, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311824/tlc59116evm-390-device-is-not-operational

器件型号:TLC59116EVM-390
主题中讨论的其他器件: TLC59116USB2ANY

尊敬的 TI 专家:

我购买了  TLC59116EVM-390

我下载 EVM 安装文件以正确安装 EVM TLC59116软件

但器件不运行。

我对输入施加12V 电压、所有测试点都正常。

  

请提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奈文,

    我认为原因是因为你使用了新版本的 USB2ANY。 TLC59116 EVM 的 USB2ANY 是旧版本。 请参考下图:

    请重新申请 TLC59116的 EVM。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared Zhou:

    我按如下方式使用 USB 接口适配器

    它与 TLC59116EVM-390:16通道 LED 驱动器评估模块一起连接

    版本为2022、这与您的 USB 适配器2006不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奈文,

    此 USB2ANY 应该没有问题。 您能否检查 TP1上的电压? 请确保设备的电源正常。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared Zhou:

    正常情况下、VIN 为12V、TP1电压为3.3V。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奈文,

    根据您的描述、这很奇怪。 请给我一些时间来测试我的办公室,我会尽快返回给你。 感谢您的耐心!

    BR、Jared