This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:计算功耗

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311164/tlv61048-calculating-the-power-consumption

器件型号:TLV61048

尊敬的支持团队:

我正在考虑在以下条件下使用 TLV61048。

输入电压:5V
VOUT:7.5V
输出电流:500mA

由于封装热阻很高、我担心产生的热量。
我想计算功耗、但不支持 WEBENCH。
即使我尝试从转换效率进行反向计算、500mA 输出中也没有效率数据。
请告诉我一个计算 IC 功耗的好方法。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    感谢您与我们联系。 请问您的应用是什么? 为什么您如此关心热性能? 您对热性能有何要求?

    恐怕我们现在没有适用于 TLV61048的计算工具。 我稍后将根据您的规格进行效率和热测试。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    我使用 EVM 板进行了测试。 测试条件:VIN=5V、Vout=7.59V (实验中我没有列出所有电阻)、500mA。

    效率为92.2%。 它包括电感器和二极管损耗。 更多信息、请参阅我们的 EVM 用户指南。

    热性能:

    最高点是电感器。 该板运行15分钟、上面有一个盒子、没有任何冷却器件。

    这对您是否有意义? 如有任何问题、请告诉我。 也请回答我以上的问题。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:
    感谢您的大力支持。

    SW 频率是600kHz 还是1MHz?
    根据下面的计算、IC 的 Pd 大约为0.17W、因此发热似乎不是问题。

    总 Pd = 7.59V * 0.5A *((1/0.922)-1)= 0.321W
    二极管 Pd = 0.25V * 0.5A = 0.125W
    L Pd = 0.04Ω*((7.59V * 0.5A)/(5V * 0.922)^2 = 0.027W
    IC Pd = 0.321W - 0.125W - 0.027W = 0.169W
    热生成= 0.169W * 177.7℃ = 30℃

    二极管 VF = 0.25V
    L DCR = 0.04Ω

    该应用程序是一个数字遥测。
    虽然这种应用并不特别关注热量、但我还是想检查产生的热量、因为 RθJA = 177.7℃、W。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    SW 频率为600kHz。 很高兴听到热性能符合您的设计要求。 如有任何进一步的问题,请告知我们。

    此致、

    穆林