Other Parts Discussed in Thread: TLV61048
尊敬的支持团队:
我正在考虑在以下条件下使用 TLV61048。
输入电压:5V
VOUT:7.5V
输出电流:500mA
由于封装热阻很高、我担心产生的热量。
我想计算功耗、但不支持 WEBENCH。
即使我尝试从转换效率进行反向计算、500mA 输出中也没有效率数据。
请告诉我一个计算 IC 功耗的好方法。
此致、
DICE-K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Dice、
我使用 EVM 板进行了测试。 测试条件:VIN=5V、Vout=7.59V (实验中我没有列出所有电阻)、500mA。
效率为92.2%。 它包括电感器和二极管损耗。 更多信息、请参阅我们的 EVM 用户指南。
热性能:

最高点是电感器。 该板运行15分钟、上面有一个盒子、没有任何冷却器件。
这对您是否有意义? 如有任何问题、请告诉我。 也请回答我以上的问题。
此致、
穆林
尊敬的 Mulin:
感谢您的大力支持。
SW 频率是600kHz 还是1MHz?
根据下面的计算、IC 的 Pd 大约为0.17W、因此发热似乎不是问题。
总 Pd = 7.59V * 0.5A *((1/0.922)-1)= 0.321W
二极管 Pd = 0.25V * 0.5A = 0.125W
L Pd = 0.04Ω*((7.59V * 0.5A)/(5V * 0.922)^2 = 0.027W
IC Pd = 0.321W - 0.125W - 0.027W = 0.169W
热生成= 0.169W * 177.7℃ = 30℃
二极管 VF = 0.25V
L DCR = 0.04Ω
该应用程序是一个数字遥测。
虽然这种应用并不特别关注热量、但我还是想检查产生的热量、因为 RθJA = 177.7℃、W。
此致、
DICE-K