主题中讨论的其他器件:ADS1256、 REF6025
这是我的原理图的一部分、
根据 ADS1256数据表、精确的5V AVDD 和2.5V VREF 至关重要。
我尝试设计一个 PCB、 分别为 VREF 使用 REF6025和为 AVDD 使用 TPS7A2050。
但我不确定这些无源器件能否在我的电路板上提供足够的稳定性和准确度。
有人可以为我检查这些无源器件的定义吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是我的原理图的一部分、
根据 ADS1256数据表、精确的5V AVDD 和2.5V VREF 至关重要。
我尝试设计一个 PCB、 分别为 VREF 使用 REF6025和为 AVDD 使用 TPS7A2050。
但我不确定这些无源器件能否在我的电路板上提供足够的稳定性和准确度。
有人可以为我检查这些无源器件的定义吗?

尊敬的 YC:
以下是您对原理图 REF6025部分的注意事项:
1.输出电容好像串联了一个5 MOhm (兆欧姆)的电阻。 这太大了。 REF6025数据表中有一个5m Ω(毫欧)电阻器。 该串联电阻用于使 REF6025保持稳定运行。 有时需要分立式电阻器、有时则不需要。 我建议使用 mOhm 范围内的小型分立式电阻器、或遵循 REF60xx 数据表第9.3.4节中的建议、以更适合您的应用。

2.请确保在 VIN 到 GND_F 之间放置一个容值至少为0.1 µF 的去耦电容。 更多相关信息、请参阅 REF60xx 数据表的第11节。

3.请参阅 REF60xx 产品说明书的第12节了解布局指南。
对于 REF6025、在正确应用的情况下、 5% 0805电阻器和10% 0603电容器应该可以正常工作。
谢谢。
杰克逊