This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:请查看我有关为多个 ADS1256供电的原理图

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309708/tps7a20-please-check-my-schematic-on-powering-multiple-ads1256

器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件:ADS1256REF6025

这是我的原理图的一部分、

根据 ADS1256数据表、精确的5V AVDD 和2.5V VREF 至关重要。

我尝试设计一个 PCB、 分别为 VREF 使用 REF6025和为 AVDD 使用 TPS7A2050。

但我不确定这些无源器件能否在我的电路板上提供足够的稳定性和准确度。

有人可以为我检查这些无源器件的定义吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、YC:  

    我们通常建议将 NC 引脚接地以改善热性能。  

    除此之外、只要1uF COUT 电容器保持在 ESR 最大规格以下、此应用就应保持稳定。  

    请注意、EC 表精度规格以1mA 为基准、低于该规格则无法保证精度、如 EC 表中所示。  

    您可以为 LDO 的输出添加一个轻负载、我也可以安排营销工程师来为您的应用找到更合适的 LDO。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里是 ME 修改、

    为了避免电流 小于1mA、我在输出端添加一个 LED。

    (我不确定双 ADS1256的电流成本有多高。)

    我希望 AVDD 至 ADS1256的损耗尽可能少、该电路是否足以提供5V 的精度?

    或者、是否有任何更好的固定输出 LDO?

    BTW、REF6025电路是否需要修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YC:

    Julie 今天不在办公室、但当她回来时、她会回答您的最新问题。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、YC:  

    您必须让基准电压团队检查该原理图。 我将重新分配。  

    LED 输出应足以确保 LDO 精度。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否向您介绍这两个电路中电容器和电阻器的适当精度?
    目前暂时决定使用5% 0805电阻器和10% 0603电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YC:

    以下是您对原理图 REF6025部分的注意事项:

    1.输出电容好像串联了一个5 MOhm (兆欧姆)的电阻。 这太大了。 REF6025数据表中有一个5m Ω(毫欧)电阻器。 该串联电阻用于使 REF6025保持稳定运行。 有时需要分立式电阻器、有时则不需要。 我建议使用 mOhm 范围内的小型分立式电阻器、或遵循 REF60xx 数据表第9.3.4节中的建议、以更适合您的应用。

    2.请确保在 VIN 到 GND_F 之间放置一个容值至少为0.1 µF 的去耦电容。 更多相关信息、请参阅 REF60xx 数据表的第11节。

    3.请参阅 REF60xx 产品说明书的第12节了解布局指南。

    对于 REF6025、在正确应用的情况下、 5% 0805电阻器和10% 0603电容器应该可以正常工作。

    谢谢。

    杰克逊