This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:故障导通行为

Guru**** 2517250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310909/ucc21750-faulty-turn-on-behavior

器件型号:UCC21750

您好、TI 团队、

我在使用驱动器进行双脉冲测试期间观察到一个问题。 当我尝试确定 SiC MOSFET 在某些工作点的特性时、在第二个脉冲开通后、栅源电压在大约100ns 后被拉低至关断电压。 有时、驱动器会在几百 ns 后再次尝试开启、但失败了。 由于这仅在具有高电流/电压/温度的工作点发生、因此我假设它与 di/dt 和反向恢复峰值电流有关。 DESAT 和 AIN 连接到 COM、CLMPI 连接到 VEE。 此外、FLT 未显示任何误差。 您是否知道导致此问题的原因?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janie。  

    欢迎使用 E2E! 为了帮助应对这种情况、我对双脉冲测试设置和系统有一些问题和评论:  

    1.如果可能,您能向我们分享双脉冲测试的原理图和系统条件吗? (例如、VCC、VDD、总线电压、负载电流 温度、FET PN 等)以及捕获的任何波形。  

    2.此事件的可重复性如何? 在栅极下拉事件之后、您是否观察到栅极驱动器和/或 FET 有任何损坏?  

    3. 该事件发生期间、您能否尝试监控 VCC 引脚以及 VDD? 如果电源不稳定并触发 UVLO、RDY 将下降、输出将关闭。 如果电源恢复、栅极驱动器将尝试再次开启。  

    4. 您可以尝试 在该事件期间监控输入波形吗? 初级侧的噪声耦合可能会使输入波形失真、从而影响输出波形。

    请告诉我您是否能够捕获更多信息、我们将能够提供更全面的分析。  

    谢谢!  

    薇薇安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    感谢您的答复。 感谢您的建议、我更改了驱动器输入端的电容器、其中我使用 RC 网络来过滤输入信号。 当我把它从100pF 改为1nF 时、问题就解决了。

    非常感谢、

    Janine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janine、  

    很高兴听到您的讲话! 如果您有任何问题或评论、请随时再次与我们联系。  

    谢谢。  

    薇薇安