请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21732 主题中讨论的其他器件:ISO5452、
大家好、
我的客户想要在 SIC 模块 CAB530M12BM3上使用外部米勒钳位功能。 客户过去使用 ISO5452的 DESAT 功能、并且想知道 OC 与 CAB530M12BM3一起使用时如何以不同的方式运行? 我们是否有 可以作为我的客户参考的参考原理图和布局?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zoe、
ISO5452 DESAT 引脚和 UCC21732 OC 引脚之间的主要区别在于内部比较器和电流源的检测电压阈值。
UC21732-Q1数据表第9.2.2.7.2节"基于去饱和电路的保护"中的图54描述了用作 DESAT 电路的 OC 引脚。
UCC21732产品页面上还提供了一个计算器工具、以帮助设计此电路(此处的链接)。
布局与 ISO5452 DESAT 电路非常相似。
请让客户查看此材料以及数据表部分。 如果有任何其他问题、请告诉我。
此致、
安迪·罗布勒斯