This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:在 MOSFET 数量和布置方面需要帮助

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310780/lm5122-need-help-with-mosfet-quantity-and-arrangement

器件型号:LM5122

您好!

我需要有关基于 LM5122的原理图的帮助。  

我正在设计12v 转24v 240w 升压转换器。 webench 工具生成的原理图 指定 MOSFET M1和 M2的 数量均为2个。 这些是如何安排的? 我熟悉类似这样表示的电容器、这表明了并联布置。  

我在下面附上了图片。  

谢谢。
迪帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。
    建议并联的 FET 在两个 FET 之间分配电流、以避免仅一个 FET 出现过载/过热。
    栅极驱动器非常强大、可以同时支持两个 FET。

    关于每个 FET 的放置、我建议查看参考设计。
    我们用于 LM5123 (类似器件)的 EVM 原理图显示了如何连接 FET。
    https://www.ti.com/tool/LM5123EVM-BST

    如果您有其他问题、敬请告知。
    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Niklas。 这真的很有帮助。