请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 您好!
我需要有关基于 LM5122的原理图的帮助。
我正在设计12v 转24v 240w 升压转换器。 webench 工具生成的原理图 指定 MOSFET M1和 M2的 数量均为2个。 这些是如何安排的? 我熟悉类似这样表示的电容器、这表明了并联布置。
我在下面附上了图片。
谢谢。
迪帕克

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Deepak、您好!
感谢您使用 e2e 论坛。
建议并联的 FET 在两个 FET 之间分配电流、以避免仅一个 FET 出现过载/过热。
栅极驱动器非常强大、可以同时支持两个 FET。
关于每个 FET 的放置、我建议查看参考设计。
我们用于 LM5123 (类似器件)的 EVM 原理图显示了如何连接 FET。
https://www.ti.com/tool/LM5123EVM-BST
如果您有其他问题、敬请告知。
此致、
尼克拉斯