This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:-YBG、输出电压低于预期值

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310359/tps62840--ybg-output-voltage-lower-than-expected

器件型号:TPS62840

我 刚刚从我们的供应商处收到了20个 PCBA、其中 使用 TPS62840YBG 生成3V0来为一些 IC 供电、此处附上了相关的原理图部分

我面临的问题是那些20PCBA 的输出电压并不总是3V、但它具有很大的变化:

3个具有3.0V 电压的 PCBA
  2.9V 时为5个 PCBA

2.8V 时为4* PCBA

2* PCBA、具有2.7V 电压

2.6V 时为4个 PCBA

1 个 PCBA、电压为2.5V

1 个 PCBA、2.2V

这种高变异性的原因可能是什么? 我确信他们为所有 PCBA 使用了相同的电阻、因此为

是否有任何外部因素可以使直流/直流输出的电压低于所需电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您与我们联系、

    您能否再次确认用于 VSET 的所有电阻器是否均为 52.3k Ω?

    他们是否在 PCBA 获得 VOUT 3V 和 PCBA 获得2.2V VOUT 的情况下执行了 SWaP 测试?

    您还可以告诉我该布局吗?请在布局中突出显示 TPS62840。

    它们是如何测量输出电压的?

    运行条件是什么?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确认使用的电阻器为"RC0201FR-0752K3L"、 电阻器52.3K 欧姆1% 1/20W 0201

    我曾尝试交换电路板、也尝试对一些电路板进行断电和再供电;每个 PCBA 始终具有相同的 Vout 值、通常与3V 不同
    此处是使用 TPS62840的电路部分的布局、此处3V0是从 VSYS

    已使用万用表和示波器测量输出电压;电压稳定且发现10-20mV 的均方根噪声

    阅读数据表、我注意到有关"VSET"引脚的一些内容: "输出电压是通过在 VSET 引脚和 GND 之间连接的单个外部电阻器进行设置的。 一旦器件已启用并且控制逻辑以及基准系统上电、R2D (电阻器到数字电阻器)转换将启动以检测外部 RSET 电阻器的值。 预定义的固定输出电压是根据 RSET 值设置的。 在器件的启动延迟阶段、输出电压设置一次。  一旦输出电压被设定、R2D 转换器被关闭以避免电流流过 RSET。 必须注意、VSET 和 GND 引脚之间不存在寄生电流和/或大于100 pF 的电容。 这会导致错误的 RSET 读数和设置错误的输出电压。'

    您是否认为由于 R2D 转换器无法读取电阻器值而得到了错误的值? 或者、可能是因为我具有高输出电容、然后在我达到正确的 Vout 之前 R2D 转换器会关闭?

    编辑:我在电压为2.7V 的器件和电压为3V 的器件上对启动时的 Vout 进行了测量、可能有意思的地方是

    VOUT = 2.7V

    输出电压= 3V  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您分享这些信息、

    我试图换用电路板,也尝试对一些电路板断电并重新通电;每个 PCBA 始终具有相同的输出电压值,通常与3V[/报价]不同

    您是否尝试过将器件从得到 Vout=3V 的良好电路板替换为得到 Vout=2.2V 的不良电路板? 如果是、结论是什么、您能否确认是器件问题还是电路板问题。

    此处显示使用 TPS62840的电路部分的布局,此处3V0是从 vsys
    生成的

    我没有发现布局有任何问题。

    您认为我由于 R2D 转换器无法读取电阻值而得到错误的值了吗? 或者可能是因为我具有高输出电容、然后在输出电压达到正确的值之前 R2D 转换器关闭了?[/quot]

    R2D 不取决于 Cout 值。 仅当 VSET 和 GND 引脚之间存在大于100 pF 的电容时、R2D 才会出现问题。

    首先、我们重点看一下 具有3.0V 电 压的 PCBA 和具有2.2V 电压的 PCBA、您能否对这2个电路板重新启动、还请在 图中包含 VSET 波形。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "您是否已尝试将 Vout=3V 的器件从得到 Vout=3V 的良好电路板更换为得到 Vout=2.2V 的不良电路板? 如果是、结论是什么、您能否确认是器件问题还是电路板问题。" 是的、我换过很多次、并且我100%确定它是与电路板相关的问题

    "IT R2D 不取决于 Cout 值。 仅当 VSET 和 GND 引脚之间存在大于100 pF 的电容时、才需要考虑 R2D。" 从原理图中可以看出 、VSET 引脚上没有电容、并且从布局中可以看出不会产生寄生效应。 您是否认为我们可能会由于制造问题而产生一些额外的电容?

    "我们先来重点看一下 具有3.0V 电 压的 PCBA 和具有2.2V 电压的 PCBA、您能为这2个电路板再次启动吗、还请在 图中包含 VSET 波形。" 关于这一点、我为您提供了其他信息:我必须在 TPS62840附近的区域使用热风枪修改一些电路板; 使用热风枪后、直流/直流转换器的 Vout 发生变化、例如、以前提供2.2V 电压的器件现在提供2.7V 电压、电路板上的 Vout 现在是2.8V、电压现在为3V。

    为了方便您参考、我在3V 和2.7V 器件上进行了测量


    3V:


    2.7V


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    根据交换测试、您确认器件没有问题、是由电路板导致的。

    在这种情况下、您应该查看电路板以调试问题。

    从原理图中, VSET 引脚上没有电容,从布局中,我不期望寄生效应。 您认为我们可能会因为制造问题而产生一些额外电容吗?

    我不知道,但这可能是情况。

    为了解您的信息,我在3V 和2.7V 设备上进行了测量[/报价]

    连接的两个测量显示了相同的结果、即3V。 请检查并重新上传。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查2.7V 器件的测量结果

    此处 VSET 达到了大约800mV 的值、而在3V 器件中、VSET 达到的值更高、大约850mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处 VSET 的值约为800mV,而在3V 设备中,VSET 的值较高,约为850mV

    感谢您分享此波形、它基于 VSET 电压、在器件中设置 Vout。 这意味着器件在 VSET 电压和 Vout 条件下正常工作。

    您是否尝试过测量此电路板上的 VSET 电阻值?  

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我在2.7V 器件上测量了电阻、测得的电阻为32千欧、这就是 Vout 低于预期的原因

    奇怪的是、我确信焊接在该位置的电阻器是 RC0201FR-0752K3L"、"电阻器 52.3K OHM 1% 1/20W 0201。 但我发现了另一个重要问题:我们错误地将 R6和 C11放置在非常靠近 TPS62840的位置、在组装过程中这可能会导致电压偏移

    我确信电容器和电阻器焊接良好、从照片上可以看到、但我担心 TPS62840发生移位  


    如果 C2和 B2之间存在无用的连接、从 VSET 到 GND 的电阻会变得更低吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我确信电容器和电阻器焊接良好,您可以从照片中看到这一点,但我担心 TPS62840会发生移位 [/引述]

    但根据布局和放置方式、我没有看到电路板上的任何位置会移动  TPS62840。 C11和 R2非常接近、 TPS62840根本没有移动的空间。

    您可以尝试从电路板上移除 TPS62840、然后测量电路板上 R2的电阻。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从第一个布局 pic 中也有装配图、您可以看到 R6和 U3之间存在机械干扰


    因此基本上 U3被推向右、我担心 C2焊球会移向 B2焊盘...

    我尝试解开 U3和测量的 R2、该值刚好是52.3Kohm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,U3基本上被推向右,我担心 C2球会移向 B2焊盘...

    C2 & B2或 C2 & C1之间可能存在不必要的连接、这可能会导致与 52.3k Ω 电阻并联的额外阻抗、因此焊接器件时的总阻抗不正确。

    由于已确认 是与电路板相关的问题、请相应地修改布局。

    谢谢。此致、

    Moheddin。