This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:VSNS 最短开关时间?

Guru**** 2529110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308682/tps2113a-vsns-minimum-time-for-switching

器件型号:TPS2113A

您好~

IN1=主电源(关闭状态、0V)、IN2=连接的 BATT。

如图所示、施加了 EN=LOW 和 VSNS = 52ms 高电平。

即使在 VSNS=HIGH (52ms)和 IN2 (BATT) 为输出期间、VOUT 也不会成为 IN1 (0V)。

当 VSNS =持续高电平时、确认输出变为0V。

VOUT 成为 IN1的 VSNS 最短时间是多少?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    请参阅第7页的"真值表"注释(2)。 如果在低于1.25V (下降)时选择 IN1、则输出将为 Hi-Z。 看起来在52ms 时间段内电流消耗很小、这就是输出电压不会下降、但在输出保持 Hi-Z 时最终下降至接地的原因。

    是否有其他因素驱动输出?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    观察上面的 VOUT 波形可知、起始电压为0V。 启用后、保持输出电压。

    它由 TPS2113->BUCK-BOOST->LOAD (1A)组成。

    如果保持了 VSNS、则可以像表格一样确认操作。

    当 VSNS 的脉冲宽度为52m 时、输出为 IN2。

    1. VSNS 是否有最低的维护时间?

    2.无论脉冲宽度如何,它的操作是否应该像一个工作台一样?

    3.如果 EN 和 VSNS 同时获得批准,是否有可能发生这种情况?

    4.当 VSNS = N 时。 通常会产生大约1.6V 的电压。 原因是什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    在数据表中、切换看起来在切换 VSNS 大约15us 后发生。 我想我们看到的并不是因为切换相对于 VSNS 会延迟。

    2.是的,只要脉冲大于此~15us,它就应按照表操作。 但是、在引脚说明中、我看到只有当输入高于 UVLO 阈值(1.25V 下降、1.3V 上升)时、才能选择输入。 如果 VSNS > 0.8V 且 VIN1 < UVLO、OUT 应为 Hi-Z

    3.是的、我认为这里发生的情况是、在 EN 变为低电平与器件看到 VSNS 为高电平的时间很短、因为 IN2与 OUT 相连接、从而在 VSNS 脉冲期间产生高电压。 我感兴趣的是、当该器件切换回 IN2时、VOUT 略有下降。 VSNS 脉冲期间的负载电流是多少?

    此外、您能否测试 EN 变为低电平和 VSNS 变为高电平的间隔大于10ms (极大的延迟、以证明确切的想法)的相同情形? 这应该有助于回答我们的问题。

    4.可能发生的情况是、当 VSNS 悬空时、器件会在 IN1和 IN2之间不断切换、因为没有定义的电平、器件会在切换中花费很大一部分时间、从而降低直流电压。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。

    3. IN1或 IN2的负载电流相同(1A)。 电池连接到 IN2、因此由于电流消耗、电压几乎下降。

    遗憾的是、我现在无法再做任何测试、所以下次我会做。  我将在下一次测试中再次询问该问题。

    4.最后一个问题是不够的。  抱歉~~。

    当 VSNS = N.C.时、会发生 VSNS = 1.6V。

    在功能方框图中、它是比较器输入端口。 我不明白为什么会出现 VSNS = 1.6V。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    3.好的,明白-请让我知道测试的结果,当你可以,希望它给我们一个清楚的情况。

    4.啊,我的道歉,因为我误解了这个问题-我们通常会收到有关输入悬空时的输出行为的问题。

    尽管我不确定、但我认为 VSNS 比较器使用 BJT 架构、这会将输入/VSNS BJT 的基极电压与 BJT 发射器的电压相同、后者会偏置。

    您是否计划让 VSNS 有时浮动? 如果是、我建议在它上面放置一个弱上拉/下拉电阻器以实现冗余。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    帕特里克.