This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176PWPR

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311211/lm5176-lm5176pwpr

器件型号:LM5176

您好!

我目前正在使用 LM5176PWPR 设计一个电压调节电路、它可以在6A 时处理大约24VDC 的电压  

请找到我们已实现的设计

当我们连接大约3A 的负载时、电感器开始发热至125度。  

您能否提供此问题的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mansi、
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    您能否向我们提供有关您的设计的更多详细信息?
    -输入电压范围
    -输入电压和输出电压,在这种情况下,你连接了3A 负载
    -所选电感的饱和电流

    非常感谢、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mansi、

    此外、请在产品页面上分享快速入门计算器、并填写设计数据:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC208

    此致、

     斯特凡