请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 您好!
我目前正在使用 LM5176PWPR 设计一个电压调节电路、它可以在6A 时处理大约24VDC 的电压
请找到我们已实现的设计
当我们连接大约3A 的负载时、电感器开始发热至125度。
您能否提供此问题的解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前正在使用 LM5176PWPR 设计一个电压调节电路、它可以在6A 时处理大约24VDC 的电压
请找到我们已实现的设计
当我们连接大约3A 的负载时、电感器开始发热至125度。
您能否提供此问题的解决方案?
您好 Mansi、
此外、请在产品页面上分享快速入门计算器、并填写设计数据:
https://www.ti.com/tool/download/SNVC208
此致、
斯特凡