您好、专家:
我的客户正在为 BMS 应用选择电压基准。 实际上、我不熟悉电压基准、我是为了感谢您的专业知识而编写的。
我们可以从数据表说明中看到:
REF4132B25DBVRQ1 ,0.1%+ 30ppm* 60°= 0.28%
TL4050B25QDBZRQ1、 0.2%+ 50ppm* 60°= 0.5%
我的客户倾向于选择其中一个。
- 在我们使用调试器时是否有任何预防措施 REF4132B25DBVRQ1?
- 您是否想告诉我如何根据数据表上显示的参数计算最差的精度?
- 是否有应用手册可说明 串联电压基准和并联电压基准之间的差异?
非常感谢您的帮助!
此致
伊梅尔达