This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF4132-Q1:基于串联电压基准和并联电压基准的最差精度计算方法

Guru**** 1156360 points
Other Parts Discussed in Thread: REF4132-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301719/ref4132-q1-the-worst-accuracy-calculation-method-based-on-series-voltage-reference-and-parallel-voltage-reference

器件型号:REF4132-Q1

您好、专家:

我的客户正在为 BMS 应用选择电压基准。 实际上、我不熟悉电压基准、我是为了感谢您的专业知识而编写的。

我们可以从数据表说明中看到:

REF4132B25DBVRQ1 ,0.1%+ 30ppm* 60°= 0.28%

TL4050B25QDBZRQ1、 0.2%+ 50ppm* 60°= 0.5%

我的客户倾向于选择其中一个。

  • 在我们使用调试器时是否有任何预防措施  REF4132B25DBVRQ1?
  • 您是否想告诉我如何根据数据表上显示的参数计算最差的精度?
  • 是否有应用手册可说明 串联电压基准和并联电压基准之间的差异?

非常感谢您的帮助!

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请参考以下补充内容:

    输入电压可以是 LDO 5V 或隔离反激式12V 输出、  

    输出电流将2mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    当我们使用  REF4132B25DBVRQ1? [/报价]

    我不能肯定你所说的"预防措施"是什么意思。 REF4132-Q1可适合各种应用: 您是否介意介绍具体的用例? 方框图?

    您想告诉我如何根据数据表上显示的参数计算最差的准确度吗?

    我们刚刚发布了 Vref 误差计算器工具(https://dev.ti.com/gallery/view/LPVRS/ADC-TO-VREF Design_Tool ver/1.0.0/)、您可以为该工具输入任何电压基准的数据表参数、从而查看最坏情况下的误差。

    [quote userid="530481" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301719/ref4132-q1-the-worst-accuracy-calculation-method-based-on-series-voltage-reference-and-parallel-voltage-reference 是否有应用手册可以说明 串联电压基准和并联电压基准之间的区别?[/quote]

    以下链接提供了第1章中串联电压基准和并联电压基准之间的说明。  https://www.ti.com/lit/eb/slyc147a/slyc147a.pdf?ts = 1702323872001&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fpower-management%252Fvoltage-reference%252Foverview.html%253FDCMP%253Dsva-ppd-nps-vref-en%2526HQS%253Dsva-ppd-nps-vref-vanity-lp-en 

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THX 为了获得高精度的样本和可调节的触发器阈值输出 OV_IN1 比较器  ,因此使用高 Vref  REF4132B25D。

    旨在使用 DAC DAC6551AQD,比较器 TLV9030QDB、 Vref  REF4132B25D。   

    5V0_ISO 与正常 LDO 的差值为3%。 分压电阻器也具有高精度。

    这可以获得高触发精度吗?  除分压电阻外的所有条件<1%。

    2.是否有解决方案或改进的方法来获得更高的准确性?  都存在1/f 区域。

    3.如何计算这些零件的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    这里只是为了澄清一下、我们是指  REF4132B25DBVRQ1或 REF4132B25D ?  由于这是一个 BMS 应用、我假设将使用汽车级器件。

    1. 这可以实现高触发精度吗?  <1%所有条件、除分压电阻器。

    REF4132VB25D 将不会在-40°C 至125°C 的器件温度范围内产生<1%的损耗。

    2. 有什么解决方案或改进可以获得更高的精度?  除分压电阻外。

    为了获得更高的精度、您可以使用我们的 A 级温度系数器件 REF4132A25DBVRQ1。  

    3. 如何计算这些部件的准确性?

    我已通过 Excel 将电子邮件发送给 提供主要影响准确性计算的 Imelda、如需更准确的计算、请参阅上述 Vref 误差计算器。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garcia、

     是、  REF4132B25DBVRQ1  

    1. 2.  对于 <1%的所有条件、除分压电阻器外;包括 Vref、DAC、比较器、这些概念是否满足<1%?  5V0_ISO 与正常 LDO 的差值为3%。

    3.让我看看伊梅尔达。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    电压基准和监控器团队只能保证电压基准精度、系统精度需要基于所有组件进行计算。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    非常感谢您的详细回答! 它能帮我填空!

    我将联系系统和 DAC 团队以获取更多信息! 新年快乐!

    此致  

    伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    很高兴为您提供帮助,祝您新年快乐!

    谢谢。
    约书亚