This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:Spice 模型不准确

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283941/tlv767-inaccurate-spice-model

器件型号:TLV767

您好!

对于未加密的 SPICE 模型、反馈引脚上的电压为0.72V、而数据表中规定的标称电压为0.8V。 在温度和器件差异范围内、器件的精度为1%。 所述精度与 SPICE 模型不符。 请帮助您弄清楚发生了什么。

谢谢!

伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    你过得怎么样? 让我明天检查一下。 请注意、当涉及到器件本身的温度规格时、这些仿真并不真正准确。 建模包括元件差异、但我们建议在工作台上测试 EVM 以进行精确测试。  

    谢谢!

    乔什·纳查西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们的模型是行为模型、因此它们不会代表真正的瞬态行为。 不会在仿真中对温度变化进行建模。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我、我很乐意为您提供帮助。

    谢谢!
    乔什·纳查西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我理解该模型存在局限性、并包含由于温度引起的变化。 我对于模型的问题是、所有温度下的精度都应达到1%(在数据表中进行了说明)。 模型的准确度偏离了设定点的10%! 这是巨大的、与数据表规格不符。

    谢谢。

    伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我知道您的问题和温度没有在我们的仿真中建模。 您得到的结果是一些与零件性能无关的抽象值。 我们的所有器件都经过了全面测试、已知符合数据表的要求。 如果数据表显示存在1%的差异、则是因为它已经过全面测试、结果就是这样。 还有许多图表显示整个温度范围内1%为真。 我们的 LDO 可用于各种环境、并且装备精良、能够处理这些环境。

    我希望这会有助消除混乱和疑虑。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    谢谢!

    乔什·纳查西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    很抱歉这么晚才回复、我们遇到了一些设计问题、导致我们从设计中删除了此零件。 现在、我们将其重新添加。 虽然我知道 SPICE 模型只是所有不同潜在部件变化的一个特定状态。 问题在于、即使考虑到温度、硅偏斜、芯片的次要版本等因素也是如此。 它仍然没有考虑到在 FB 引脚上观察到的巨大差异。 PVT 上的电压误差应该为1%、但 SPICE 模型的误差为10%!!!!!!! 这就是我认为这是该模型中的一个误差的原因。

    谢谢。

    伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您问这个问题。 未在 PSpice 模型中对温度进行建模、这就是为什么我说这些值对器件不真实的原因。 此模型显示的结果并不表示器件在整个温度范围内的性能。

    希望这对您有所帮助、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我想我们是在彼此谈论。 我提出温度的唯一原因是为了指出一个事实、即使我们考虑温度的影响、器件的精度也会误差超过10%。  我怀疑正在发生的情况是、SPICE 模型具有为 FB 引脚编程的错误默认电压。 请检查仿真结果、看到 FB 引脚上的这个电压错误了另外10%。

    谢谢!

    伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    是的、我们刚才在彼此交谈、看起来就像这样。 我检查一下模型、让您知道我看到的是什么。

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们在末端测试了 PSPICE 模型、我看到 VFB 为0.8V、如此示波器屏幕截图中所示。 我将反馈置于单位增益中、使 Vout=VFB、并且我还使用带有反馈电阻器的探针测试了 VFB、结果显示为0.8V。 我能看一下您是如何获得此0.72值的吗? 您的测试用例是什么、以便我们可以尝试复制它。  

    谢谢!
    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在 LTSpice 中运行的仿真。 如您所见、它在 FB 节点处调节到0.72V。 未加密模型可能与您使用的模型不同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ethan、

    感谢您的分享。 我使用了一个存档中发现的模型、因为 TI.com 上的仿真对我无效、并且显示了不同的器件。 这非常有趣、虽然您在 Spice 模型中将其读数为0.72V、但我们可以确保 VFB 在正常条件下不会像这样发生偏离。  

    谢谢!

    乔什·纳查西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    因此、我们使用不同的 SPICE 模型、并得到不同的结果! 也就是说、TI 能否向我提供未加密的 SPICE 模型、以便我能够使用预期值运行仿真?

    谢谢。

    伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    是的,给我一些时间让我看看我是否可以得到它为你。

    谢谢!
    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我与同事联系回来、我们使用了未加密的.lib 文件并将其导入到加密设计中进行测试、得到的是0.8V 电压。 我仍然很好奇您是如何在仿真中获得0.72V 电压的。 您是否在 TI.com 中使用了未加密文件?

    谢谢!

    乔什·纳查西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    是的、我正在使用未加密的文件。

    谢谢。

    伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我的同事和我不确定当我们使用与您相同的文件来运行测试时、您的模型为什么代表此值。 您的测试中是否对原始文件进行了修改?

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在文件中没有修改任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我懂了。 请给我一些时间来研究这个仿真案例。  此器件的 VFB 不会偏离10%、因此很显然、仿真有一些东西。  

    我将努力帮助您进一步解决这个问题、让我与我团队中的更多人交谈。 周末愉快!

    谢谢!

    乔什·纳查西   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Josh、

    感谢您的参与。 我要去度假,并将在3周后回来。

    谢谢。

    伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    好的,享受你的假期!

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我回来了。 是否有更新的 SPICE 模型?

    谢谢。

    伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们尚未创建新的 Spice 模型、因为在测试 SPICE 模型时、我们将获得正确的 VFB。 您想测试什么? 我建议进行实验室测试、以便准确测量器件性能。  

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我在构建电路之前尝试对其进行仿真。 这将需要该模型调节到正确的电压。 我可以再次尝试导入 SPICE 模型。 您能给我发送  精确链接 对于 SPICE 模型、我应该如何用于 LTSpice?

    谢谢。

    伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    希望你度过了一个美好的周末。 我们使用的确切模型是 TI.com https://www.ti.com/lit/zip/slvmcy1上的未加密模型 (此处是链接)。 听起来不错、如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我从链接下载了该文件并将其导入到 LTSpice 中、但遗憾的是、我没有看到 VFB 调节到0.8V。 我与我的团队沟通、同意将仿真文件/模型与 TI 论坛共享。 如果你可以打开仿真并查看反馈节点、也许这可以帮助我们在解决这个问题方面取得一些进展。

    谢谢。

    伊坦

    e2e.ti.com/.../SD-Card-Level-Translator-System.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    遗憾的是、LTSpice 许可协议在法律上禁止 TI 以任何方式协助您处理 LTSpice 中的模型。  您可以下载免费的 PSpice for TI 副本、并根据需要在该软件中运行这些仿真。  我们可以在 PSpice for TI 中提供更多支持(根据需要)。

    谢谢。

    斯蒂芬