This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093-Q1:电压波动

Guru**** 2509005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61093-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308303/tps61093-q1-voltage-fluctuation

器件型号:TPS61093-Q1

大家好、  

我的客户可以接受 TPS61093-Q1上的电压波动。

在数据表中、当负载变化时、电压变化接近500mV。

是否有办法抑制这种波动?

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhei:

    通常、增加有效 Cout 可以使这种 波动(过冲/下冲)更小。

    如需进一步了解、请向我发送工作条件、例如 Vin、Vout、Iout、Cout (电容和器件型号)、负载瞬态范围和所需 波动幅度。

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    谢谢。 我会检查客户并反馈给您。 这是一个"不可接受"的拼写错误。  

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhei:

    谢谢你。 我们稍后进一步讨论。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    他们在 EVM 条件下进行实验、他们仅更换 FB 电阻器来改变输出电压。

    Vin = 3.4V、Vout = 6.2V

    在6.2V 典型值时、客户不希望降至6V 以下。 电压设置。 电流会将50mA 更改为200mA。

    您能告诉我您的建议吗?

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhei:

    请建议客户尝试以下方式:

    • 将 Cout 从1μ μ F 更改为10μF 或更大、例如22μF。 请注意、Cout 的额定电压应足够高、以便其有效电容不会降级过多;
    • 在上述变化的情况下、如果 Vout 下降低于200mV 但瞬态响应较慢、 则尝试添加一个22pF 前馈电容器。 在 EVM 上搭载了 C6。   

           

    BTW、还请提供客户使用的反馈电阻。 这与更准确的前馈电容器计算有关。

    如果进行上述修改后瞬态过冲/下冲仍不在可接受的范围内、敬请告知。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    感谢您的提示支持。

    抱歉、我无法理解您的说法:"请注意、Cout 的额定电压应足够高、因此它的有效电容不会降级太大"。 请您详细解释一下。

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhei:

    对于广泛使用的多层陶瓷电容器(MLCC)、通常其有效电容会随着直流偏置电压的增加而显著降低。

    以下是一个示例。 电容器的器件型号为 CGA5L1X7R1H106K160AC、额定电压为50V。 您可以看到、当没有直流偏置时、初始电容为10μF。 当直流偏置为25V 时、有效电容仅围绕3.5μF。

    通常、如果额定电压更高、同一系列中的电容器将具有更大的有效电容。    

    返回到客户的案例、所需的有效电容是在10μF 周围。 这就是为什么我说、在更改10μF 或22μF 电容器时、应考虑额定电压以确保足够的有效电容。

    此致