大家好、
我的客户可以接受 TPS61093-Q1上的电压波动。
在数据表中、当负载变化时、电压变化接近500mV。
是否有办法抑制这种波动?
此致、
三岳洋平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户可以接受 TPS61093-Q1上的电压波动。
在数据表中、当负载变化时、电压变化接近500mV。
是否有办法抑制这种波动?
此致、
三岳洋平
尊敬的 Youhei:
请建议客户尝试以下方式:
BTW、还请提供客户使用的反馈电阻。 这与更准确的前馈电容器计算有关。
如果进行上述修改后瞬态过冲/下冲仍不在可接受的范围内、敬请告知。
此致
雷
尊敬的 Youhei:
对于广泛使用的多层陶瓷电容器(MLCC)、通常其有效电容会随着直流偏置电压的增加而显著降低。
以下是一个示例。 电容器的器件型号为 CGA5L1X7R1H106K160AC、额定电压为50V。 您可以看到、当没有直流偏置时、初始电容为10μF。 当直流偏置为25V 时、有效电容仅围绕3.5μF。
通常、如果额定电压更高、同一系列中的电容器将具有更大的有效电容。
返回到客户的案例、所需的有效电容是在10μF 周围。 这就是为什么我说、在更改10μF 或22μF 电容器时、应考虑额定电压以确保足够的有效电容。
此致
雷