请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54040A 主题中讨论的其他器件:TPS54040、
您好!
Ragarding TPS54040ADGQR、我 使用 TINA 工具执行了电源仿真。
不过、在运行直流分析时、它似乎处于未激活状态。
您能否执行并验证我创建的 TINA 文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
您可以试试这款吗? 或者您需要为仿真添加输出电容器并运行 Analysis->transient,将时间设置为2ms 或更长