This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040A:TINA 仿真工具

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54040A, TPS54040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310075/tps54040a-tina-simulation-tool

器件型号:TPS54040A
主题中讨论的其他器件:TPS54040

您好!

Ragarding TPS54040ADGQR、我  使用 TINA 工具执行了电源仿真。

不过、在运行直流分析时、它似乎处于未激活状态。

您能否执行并验证我创建的 TINA 文件?

e2e.ti.com/.../TPS54040.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我能知道您需要什么进行直流分析吗?  由于转换器需要时间来达到稳定状态、因此最好使用瞬态分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。    在  PCBA 上接收 TPS54040ADGQR 之前、我想测量电压和一些信号以确认它们的精度正确。

    我还在  TINA 工具中使用示波器验证了波形。 但是 、该工具仍处于非活动状态。

    关于 Tina 工具、我是否需要执行任何设置? 或者 TPS54040A 的库是否正确?

    我还发送了 前面消息中提到的 TPS54040.TSC 文件、供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您可以试试这款吗? 或者您需要为仿真添加输出电容器并运行 Analysis->transient,将时间设置为2ms 或更长

    e2e.ti.com/.../slim278_5F00_modfi.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的大力支持。 该文件将对我的设计大有裨益。

    谢谢