This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:BQ25750

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309251/bq25750evm-bq25750

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25750BQSTUDIO

BQ25750 DEMO板验证、但拔掉AC输入后、充电可以、电池回路放电MOS无法打开、无法实现仅电池供电时工作。

BQ25750的驱动BATDRV、BAT SRC工作不正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liucaijun:

    感谢您的配合。 我已将您的消息翻译为  

    " BQ25750演示板验证。 充电正常、但当断开交流输入时、电池回路放电 MOS 不导通。 无法仅使用电池运行。

    BQ25750驱动器 BATDRV、BAT SRC 不能正常工作。'

    请告诉我这是不是正确的翻译。

    发生这种情况时、您能否获取 BQStudio GUI 的屏幕截图?  SYS 电压是否低于电池电压?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYS 电压是没有交流输入时的电池电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有输入源的情况下、器件可以为系统供电
    通过 BATFET反向功率流从电池加载、通过降压/升压
    转换器、以在系统上生成高于或低于电池电压的可编程稳定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有输入源的情况下、器件可以为系统供电
    通过 BATFET反向功率流从电池加载、通过降压/升压
    转换器、以在系统上生成高于或低于电池电压的可编程稳定电压。

    8.3.2无输入源的电池为器件上电
    如果仅存在电池、且电压高于 VSRN_OK 阈值、则 BATFET 导通并连接电池
    一个原因。

    通过 FORCE_BATFET_OFF 寄存器位强制 BATFET 关闭

    VSRN_OK 电压在哪里?   在我们的设计中、没有通过 BQStudio  GUI 进行寄存器控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8.3.5电源路径管理
    此器件可适应从4.2V 到70V 的广泛输入源。此器件提供动态
    电源管理和自动电源路径选择、以便通过输入源(VAC)或
    电池(BAT)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liucaijun:

    只是为了说明一下、您是否将 EVM 用于该测试?

    拔下交流输入时、您在电池和系统上测量的电压是多少?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正使用 EVM 进行此测试。

    仅使用电池电源时,EVM 演示的 VSYS 约为 0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liucaijun:

    您能给我发送寄存器的屏幕截图或图片吗?

    您是否还可以向我发送您正在使用的 EVM 的图片?

    此致、
    E·加洛韦