主题中讨论的其他器件:BQ25750、 BQSTUDIO
BQ25750 DEMO板验证、但拔掉AC输入后、充电可以、电池回路放电MOS无法打开、无法实现仅电池供电时工作。
BQ25750的驱动BATDRV、BAT SRC工作不正常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ25750 DEMO板验证、但拔掉AC输入后、充电可以、电池回路放电MOS无法打开、无法实现仅电池供电时工作。
BQ25750的驱动BATDRV、BAT SRC工作不正常。
您好 Liucaijun:
感谢您的配合。 我已将您的消息翻译为
" BQ25750演示板验证。 充电正常、但当断开交流输入时、电池回路放电 MOS 不导通。 无法仅使用电池运行。
BQ25750驱动器 BATDRV、BAT SRC 不能正常工作。'
请告诉我这是不是正确的翻译。
发生这种情况时、您能否获取 BQStudio GUI 的屏幕截图? SYS 电压是否低于电池电压?
此致、
E·加洛韦
在没有输入源的情况下、器件可以为系统供电
通过 BATFET 或反向功率流从电池加载、通过降压/升压
转换器、以在系统上生成高于或低于电池电压的可编程稳定电压。
8.3.2无输入源的电池为器件上电
如果仅存在电池、且电压高于 VSRN_OK 阈值、则 BATFET 导通并连接电池
一个原因。
通过 FORCE_BATFET_OFF 寄存器位强制 BATFET 关闭
VSRN_OK 电压在哪里? 在我们的设计中、没有通过 BQStudio GUI 进行寄存器控制。