Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL7407LA 您好,
TPL7407LA 的原理图如下、其中 FIM_ Val_ 1/2/3/4输入高电平和低电平、高电平为3.3V、输出控制电磁阀、电流在100mA 周围、在切换过程中器件会烧坏。 软件同时控制四个开关、烧毁的可能性将增加。 移除 RP12电阻器将减少烧毁的可能性。 请帮助分析原因或提供好的建议。

谢谢!