This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA:TPL7407LA 烧录问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309996/tpl7407la-tpl7407la-burning-issue

器件型号:TPL7407LA

您好,

TPL7407LA 的原理图如下、其中 FIM_ Val_ 1/2/3/4输入高电平和低电平、高电平为3.3V、输出控制电磁阀、电流在100mA 周围、在切换过程中器件会烧坏。 软件同时控制四个开关、烧毁的可能性将增加。 移除 RP12电阻器将减少烧毁的可能性。 请帮助分析原因或提供好的建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    可能会发生的情况是、RP12电阻器正在使 INx 引脚不稳定、因为器件内部已经存在下拉和栅极阻尼/OVP 电阻器、在这种情况下、TPL7407LA 将快速导通和关断、产生比通常更多的热量。 一个通道带有 INx (在 RP12电阻器之后)、OUTx 和螺线管电流的波形将有助于证明/否定该理论。 请告诉我您对此有何看法。

    谢谢。

    帕特里克