This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3430:REF3430电容负载

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: REF54, DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307355/ref3430-ref3430-capacitive-load

器件型号:REF3430
主题中讨论的其他器件: REF5030REF54DRV8316

嗨、团队,

REF3430的 最大容性负载要求在数据表中为10uf。  

该参数是如何生成的?

如果负载电容大于10uF (例如80uF)、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果负载电容超出0.1uF 至10uF、则无法保证器件稳定运行。 我建议保持在您突出显示的数据表中指定的范围内。

    如果 无法更改负载电容、可考虑电压基准、例如 REF5030 (最大负载电容为50uF)或 REF54 (最大负载电容为100uF)。

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有其他一些问题:

    负载电容80µF 为何? 这是否可以分布在各种负载上?

    您正在使用或期望的负载电流是多少?  

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    参考芯片为 DSP (28P65)的 VREFHI 供电、DSP 需要22* 3μF 的电容。 另外、其他两个芯片的基准电压均需要10μF。

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我还有一个问题。

    如果我使用运算放大器跟随器、由于容性负载的问题、我需要添加 Riso。

    但是、这会导致额外的压降。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已浏览了  TMS320F28P65x 技术参考、第18.14.6节包含此建议的外部参考电路:

    您是否计划使用与此类似的电路设计? 如果是、那么在16位单端 ADC 的电压基准之后、CA 似乎为22µF (所有其他 ADC 似乎都需要一个2.2 µF 电容器)。 他们也似乎未使用隔离电阻器。  

    此外、您使用需要10 µF 电容器的 REF3430驱动的其他哪些芯片?

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,杰克逊,

    感谢您分享 建议的电路。

    我的理解是、电阻 RA 具有 RISO 的功能。 我不确定我的理解是否正确。

    其他芯片是两个 DRV8316。  我可以将这两个电容器减小到0.1uF。

    此外、 能否使用一个运算放大器来驱动 DSP 的三个 ADC?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回到您原来关于 REF3430负载电容的问题、如果您使用的基准电路与 28P65技术基准中的电路类似、 如果要为 DRV8316使用0.1µF 电容器、在本应用中使用 REF3430应该不会有问题。  

    以下是我针对您的其他问题提出的建议:

    1.  

    我的理解是电阻器 RA 提供 RISO 的功能。 我不确定我的理解是否正确。

    我将遵循技术参考指南 18.14.6节中显示的配置、其中 RA 与 CA 串联。  

    2.  

    此外、 我能否使用一个运算放大器来驱动三个用于 DSP 的 ADC?

    如 技术参考指南的第18.14.6节所述、 如果基准引脚共用一个运算放大器驱动器、性能会略有下降、但总的来说、这种类型的电路确实适用于通用 ADC。 我会邀请 对该器件有更深入了解的人 、就是否可以使用一个运算放大器来驱动所有三个 ADC 的基准发表评论。

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rui、您好、

    特定于 F28P65x 应用、您打算如何使用 REF34xx 为 VREFHI 供电?  您能提供一个图表以便我们提供建议吗?  打算的 ADC 模式用途是什么?是纯12位模式还是也可以使用16位模式?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph,í a

    感谢您的答复。

    这里 是我的电路方框图。

    选项1

    选项2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rui、您好、

    不建议 在不同的模式下运行 ADC、其中一个作为16位运行、另两个作为12位运行。  这属于异步操作的范围、在异步操作中、转换噪声可能会耦合到 VREFLO 线路上。  请参阅 ADC 章节18.14.1 (确保异步运行)。  基本前提是所有 ADC 都应同时触发、所有 S/H 时间都相同、因此所有3个 ADC 的转换阶段都将同时发生。  12位和16位 ADC 时序不同、因此一个采用16位模式运行、而另两个采用12位模式、基本上会将转换操作置于异步模式。  异步工作模式会从转换阶段产生串扰、这足以降低 ADC 的性能。  这将是 VREFHI 配置拓扑的更大问题。

    所有3个 ADC 都应该作为16位模式或12位模式运行。  这里唯一的例外是、如果16位模式 ADC 正在运行、那么2个 ADC 中的任何一个都不应进行转换、反之亦然。

    此致、

    约瑟夫