This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867EVM-121:目标输出电压检查

Guru**** 2583775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310110/tps62867evm-121-target-vout-check

器件型号:TPS62867EVM-121
主题中讨论的其他器件:TPS62867

您好、TI。

尝试使用 TPS62867进行 EVM 验证、如图1所示。

我发现 Vout 在上升到目标值之前存在间隙、 如图2所示

您能帮助解释一下这是正常情况吗?

感谢您的大力支持!!!

图1

图2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享"缩小"的波形以作为一个整体图像进行查看?

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheha:

    大家可以看到、EN 引脚是与 Vin 相连还是与其他电源相连、Vout 在斜升至目标 Vout (0.9V)之前仍存在间隙。  

    图1:与 Vin 连接的 EN 引脚

    图2  从额外电源1.8V 到驱动 ON 的 EN 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    它看起来像是器件的正常启动操作。  

    在启动期间、会发生 Vref 的初始上升、生成多个脉冲、而不是单个开关脉冲、这会导致输出电压上升至高于 Vref 电压。 由于 Vref 和 VFB 的这种差异、Vref 需要一段时间才能达到 VFB 电平。 在此期间、器件停止开关、输出电压如波形中所示。  

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheha:

    感谢您的大力支持!!! 但我还有问题。

    "由于 Vref 和 VFB 的这种差异、Vref 需要一段时间才能达到 VFB 电平。"

    ->此降压 IC 是否能保证   Vref 达到 VFB 电平的时间?   这是否取决于输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明一下、您保证时间是什么意思?

    这取决于器件的负载电流。 根据我们拥有的数据、我可以观察到这种行为还取决于输出电压和负载电流。  

    还有一个应用手册详细介绍了启动行为:  

    https://www.ti.com/lit/an/slva866a/slva866a.pdf?ts = 1660735817891

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢。此

      

    致、 斯内哈