This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50 EVM 和 BQ24610EVM

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM, BQ24610, BQ40Z50, BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309519/bq40z50-bq40z50-evm-and-bq24610evm

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ24610EVMBQ24610、、 BQSTUDIOEV2400

嗨、大家好!

我将 BQ40Z50EVM 用于电池管理、将 BQ24610EVM 用于电池充电器。 图连接类似于附件图1。

正如我的测量结果、当插入交流/直流适配器时、电池无法充电、J5连接器的电压输出为12.6V、但电池的电压仍为12.25V (插入之前的电池电压)。
当我仅使用 BQ24610EVM 连接电池时、如图、不使用 BQ40Z50EVM、BQ24610正常运行、我可以拔下交流/直流适配器、SYS 连接器上的电压为12.25V、这意味着电池可以断开以放电。
当我拔下交流/直流适配器时、BQ24610EVM 中的 SYS 电压为~0V、这意味着电池无法断开放电。

当我仅测量 BQ40Z50EVM 时、J4引脚 PACK+上没有电压输出、这意味着我无法打开电池进行充电或放电。

BQ40Z50能否与 BQ24610一起使用?

此外、我还附上了在使用 BQ40Z50和 BQ24610时的原理图、您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0830._5B00_03_5D00_-_2D00_-BATTERY-CHARGER-_2600_-MONITOR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bang Duong、您好!

    监测计所做的就是允许通过高侧保护 FET 进行充电和放电。 请确保满足以下条件。

    确保 FET 处于打开状态。 CHG 和 DSG 位在运行状态 A 中应该为红色(如果使用 BQStudio)。

    您还可以在未连接充电器的情况下检查 PACK+电压。 当 FET 导通时、它应该几乎与 BAT+处于相同的电压电平。  

    2-确保充电器的 BAT 引脚连接到电量监测计 EVM 的 PACK+。

    注: 如果触发了任何保护或永久失效、这可以避免充电/放电电流。  这是在测量仪表侧。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢你的帮助。

    1.我没有连接 SMB 总线来读取寄存器、因此无法与 BQStudio 进行检查。 未连接充电器时的 PACK+电压为~ 0V、这意味着 FET 接近。

    2.我确定连接正确。  

    我无法在 BQ40Z50上打开 FET 以进行充电或放电测试、但仍然不知道原因。

    希望你很快回复我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bang Duong、您好!

    1-您需要与电量监测计通信以发送 FET_EN 命令。 在 FET 导通之前、您将无法充电/放电。

    请参见下面的当前路径(绿色)。 如果 FET 闭合、则电流路径断开。



    如果您有 EV2400、则可以使用 BQStudio 轻松与器件通信。 我强烈建议您使用 BQStudio 进行测试。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    1-您需要与电量监测计通信以发送 FET_EN 命令。 在 FET 导通之前、您将无法充电/放电。

    ‘M 我未与电量监测计通信以发送 FET_EN 命令、则无法对电池进行充电/放电。  

    在首次为此电路板上电时、如果不与电量监测计进行通信以发送 FET_EN 命令、我如何才能执行此操作。 这意味着我还没有为 MCU 加电。  

    因此、我使用 BQ24610和 Bq40z50、当插入交流/直流适配器时、交流/直流将为电池和系统充电。 当交流/直流断开时、电池自动为系统供电。 首次上电、没有通信、我无法使用 BQ24610电池。  

    希望您能尽快回复我、

    邦斗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bang Duong、您好!

    如果之前未对 BQ40z50进行刷写/编程、它将以默认设置进行引导。 默认设置是将 FET 关断。 在通过发送 FET_EN 命令写入闪存后、您将无需再次执行此操作。 这是一个一次性的过程。

    在同一注释中、一旦获得黄金映像、它将包含进行正确电量监测所需的设置和配置。 它将打开 FET 并由 FW 控制。 有关 CHEMID 和 Golden Image 中的更多详细信息、请参阅下面的开始指南。

    我们的测量仪表制定了相关程序。 如果您尚未获得匹配的 ChemID 并完成学习循环、我们不建议您继续学习。  

    请参阅我们的 BQ 产品入门指南

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    只需要闪存一次就很好了。

    非常感谢。

    邦斗