主题中讨论的其他器件:BQ24610EVM、 BQ24610、、 BQSTUDIO、 EV2400
嗨、大家好!
我将 BQ40Z50EVM 用于电池管理、将 BQ24610EVM 用于电池充电器。 图连接类似于附件图1。
正如我的测量结果、当插入交流/直流适配器时、电池无法充电、J5连接器的电压输出为12.6V、但电池的电压仍为12.25V (插入之前的电池电压)。
当我仅使用 BQ24610EVM 连接电池时、如图、不使用 BQ40Z50EVM、BQ24610正常运行、我可以拔下交流/直流适配器、SYS 连接器上的电压为12.25V、这意味着电池可以断开以放电。
当我拔下交流/直流适配器时、BQ24610EVM 中的 SYS 电压为~0V、这意味着电池无法断开放电。
当我仅测量 BQ40Z50EVM 时、J4引脚 PACK+上没有电压输出、这意味着我无法打开电池进行充电或放电。
BQ40Z50能否与 BQ24610一起使用?
此外、我还附上了在使用 BQ40Z50和 BQ24610时的原理图、您能帮我解决这个问题吗?