Other Parts Discussed in Thread: TPS3762-Q1, TPS3762
主题中讨论的其他器件: TPS3762
大家好、
我们促进 TPS3762-Q1 因为它们需要锁存功能并且可以处理50V 额定值。
我注意到数据表中提到了 UVbypass、不太明白这个部件。
您能否解释有关此 UVbypass 功能的更多详细信息? 这意味着如果 VDD 引脚低于其 UVLO 阈值、/RESET 将锁存? (但高于 VPOR)

还有一个问题、我们计划将其 用于以下场景:
如果32V VIN 处的电压超过34V、则应使此转换器立即失效
(响应时间:< 100us )
我注意到最长延迟为100us、但我们必须考虑+/-20%误差。

因此,我认为这可能不适合这种情况,任何建议都会受到欢迎。
谢谢你。