This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3762-Q1:UVbypass 查询

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3762-Q1, TPS3762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307212/tps3762-q1-uvbypass-inquiry

器件型号:TPS3762-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3762

大家好、

我们促进 TPS3762-Q1 因为它们需要锁存功能并且可以处理50V 额定值。

我注意到数据表中提到了 UVbypass、不太明白这个部件。

您能否解释有关此 UVbypass 功能的更多详细信息? 这意味着如果 VDD 引脚低于其 UVLO 阈值、/RESET 将锁存? (但高于 VPOR)

还有一个问题、我们计划将其 用于以下场景:

如果32V  VIN 处的电压超过34V、则应使此转换器立即失效

(响应时间:< 100us )

我注意到最长延迟为100us、但我们必须考虑+/-20%误差。

因此,我认为这可能不适合这种情况,任何建议都会受到欢迎。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我们目前正在调查您的查询。 由于节假日季、回复可能会延迟。

    杰西   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    当然可以。

    期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    很抱歉耽误你的时间。 UVbypass 用于 VDD ≠Vsense 且 VDD 在 Vsense 上升之前大于 VDDmin 的设计中。 UVbypass 将防止复位由于 Vsense 处于 UV 状态而在启动时锁存到低电平。 一旦 Vsense 高于阈值、UVbypass 将被禁用、允许在 UV 状态期间复位到锁存、并且器件将开始监控 Vsense。 对于您的计时问题、典型值为75uS、100uS 说明了75uS 的误差。 TPS3762应该可以满足小于100us 的要求。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    感觉就像是针对 UV  版本。

    示例:如果我们选择 VITN:800mV、VDD 和 SENSE 引脚是分开的、一旦 VDD 首先上电、IC 就会根据 RSENSE 状态假定将复位置为有效。

    但是、如果我们具有该功能、则不会将复位置为有效、检测引脚电压将需要首先达到 VITN、即800mV。

    则会启用 UV 功能。

    我是对的…… ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    UVbypass 适用于 UV 和 OV/UVbypass UV 器件。 UVBYPASS 通过忽略第一个故障来防止器件在启动时锁存为低电平。 例如、 VDD ≠Vsense 且 VDD > VDDmin、但 Vsense 电路  

    因此、 您下面的陈述是正确的、只是对于低电平有效器件、复位将置位为低电平。  

    但是如果我们具备此功能,则重置将不会生效,SENSE 引脚电压将需要首先达到 VITN,即800mV。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我现在很清楚。

    谢谢你。