请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 您好、TI 团队、
我的开发工作涉及尝试通过硬件控制 BQ76942。
我们需要一个允许对其进行开关的控制。
阅读了数据表后、我有以下解决方案、并希望确认它是否有效?
需要关注的引脚是 REG18、RST_SHUT 和 TS2。
在正常运行中、REG18和 RST_SHUT 都切换至地。 这会进入正常模式。 
要关断、操作员需打开 DPDT 开关
由于两个开关的第二个触点没有电势:
RST_SHUT 将从 REG18接收1.8V 电压、1秒后将导致 BMS 关断。
使用了1兆欧的电阻器来防止 REG18过载。
TS2悬空以避免软关断。