This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:用于打开和关闭 BMS 的硬件配置

Guru**** 1118110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307675/bq76942-hardware-configuration-to-power-on-and-off-the-bms

器件型号:BQ76942

您好、TI 团队、

我的开发工作涉及尝试通过硬件控制 BQ76942。
我们需要一个允许对其进行开关的控制。

阅读了数据表后、我有以下解决方案、并希望确认它是否有效?

需要关注的引脚是 REG18、RST_SHUT 和 TS2。

在正常运行中、REG18和 RST_SHUT 都切换至地。 这会进入正常模式。



要关断、操作员需打开 DPDT 开关
由于两个开关的第二个触点没有电势:
RST_SHUT 将从 REG18接收1.8V 电压、1秒后将导致 BMS 关断。
使用了1兆欧的电阻器来防止 REG18过载。
TS2悬空以避免软关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面提出了另一种办法。 您能否确认这种方法是否可行?

    如果是、您会运行什么作为理想的 TS2上拉值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    我认为第一个想法是可行的。  

    我不建议将 TS2连接到 REG18。 在关断期间、TS2弱下拉至5V、如果连接到其他电路、器件可能无法正常工作。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis,新年快乐