Other Parts Discussed in Thread: LM5149
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1、 LM5149
您好!
当我们有初级和次级电源(均为5.3V)时、我们有相关架构、并且我们想知道 LM74800-Q1是否适合我们的应用? 我们将使用如下所示的参考设计。

谢谢 Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5149
您好!
当我们有初级和次级电源(均为5.3V)时、我们有相关架构、并且我们想知道 LM74800-Q1是否适合我们的应用? 我们将使用如下所示的参考设计。

谢谢 Kevin
尊敬的 Kevin:
NTMFD5C680NLT1G FET 看起来不错。 您可以选择符合数据表"10.2.4 MOSFET 选择:阻断 MOSFET Q1"和"10.2.5 MOSFET 选择:热插拔 MOSFET Q2"部分建议的任何 MOSFET。
可以调节 Q5的 R5和 Beta、以限制从电荷泵电容器流向 Q4 FET 栅极的电流。 Q5的额定电压需要为85V、并且应能够仅处理 mA 的电流。 D3允许通过灌入电流来关断 Q4。 D3额定电压可为20V - 30V、应能仅处理 mA 的电流。
尊敬的 Kevin: