This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480-Q1用于 ORing 2电源的用途- 5.3V

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307566/lm7480-q1-lm7480-q1-usage-for-oring-2-power-supply---5-3v

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1LM5149

您好!

当我们有初级和次级电源(均为5.3V)时、我们有相关架构、并且我们想知道 LM74800-Q1是否适合我们的应用? 我们将使用如下所示的参考设计。

谢谢 Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    我们 将于年终在银行工作、并将在2024年1月2日之后返回给您。 很抱歉给您带来不便...

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    输入电源的最低电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有2种不同的电源、24V 和12V 电池电源、然后我们使用 LM5149将器件中的每个电源设置为5.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于5.3V 是直流/直流转换器的输出、因此我假设该5.3V 电源轨的最小电压为5V。  

    当输入电压大于5V 时、LM74800-Q1可输出最低10V 的栅源电压、以充分驱动 FET 进入线性模式。  

    因此、是的、您可以在优先电源多路复用配置中使用2个 LM74800-Q1、如下所示、针对5.3V 电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    太好了,谢谢!

    我们将为 Q1/Q2/Q3/Q4使用 NTMFD5C680NLT1G、或者您是否推荐任何其他 MOSFET?

    也有任何 针对 Q5和 D3的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    NTMFD5C680NLT1G FET 看起来不错。 您可以选择符合数据表"10.2.4 MOSFET 选择:阻断 MOSFET Q1"和"10.2.5 MOSFET 选择:热插拔 MOSFET Q2"部分建议的任何 MOSFET。

    可以调节 Q5的 R5和 Beta、以限制从电荷泵电容器流向 Q4 FET 栅极的电流。 Q5的额定电压需要为85V、并且应能够仅处理 mA 的电流。  D3允许通过灌入电流来关断 Q4。 D3额定电压可为20V - 30V、应能仅处理 mA 的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    对问题5有什么建议? 可能是 PMSTA06,115?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    •  PMSTA06,115的80V 额定电压没有问题。 您可以考虑使用另一个具有更高 β 的晶体管。  
    • PMSTA06的 β 值为50、这使得流经 NPN 集电极和 Q4 FET 栅极的电流仅为55uA x 50 = 2.75mA。  
    • 如果您使用 β 为200的 NPN、则流入 Q4栅极的电流可能为55uA x 200 = 11mA、这意味着在从 VPRIMARY 转换到 VAUX 期间更快地导通 Q4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用 BC816-25W。 它的 β 最小值为160至最大值为450。

    感谢您的帮助!