Other Parts Discussed in Thread: LM5175
您好!
您可以在下面看到我的设计。 输入工作电压范围是9-28V DC、输出电压是16V DC。我有470uF 的输出电容、这是原理图中没有看到的。
如果我在输入电压低于21.8V 时打开器件、完全没有问题。 我的开关信号非常平滑、输出电压为16V。



但是我开启该器件、使其高于21.8V 的输入电压、输出电压变为17V。 此外、我的开关信号也会击穿。 在本例中、我的输出电压如下图所示。
然后、在不断开输入电压的情况下、当我把它调低到21.8V 电压、再增加到21.8V 电压时、器件会恢复正常。




谢谢
Şahin