This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175输入电压到输出电压的影响。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309651/lm5175-lm5175-effect-of-input-voltage-to-output-voltage

器件型号:LM5175

您好!

您可以在下面看到我的设计。 输入工作电压范围是9-28V DC、输出电压是16V DC。我有470uF 的输出电容、这是原理图中没有看到的。

如果我在输入电压低于21.8V 时打开器件、完全没有问题。 我的开关信号非常平滑、输出电压为16V。

  

但是我开启该器件、使其高于21.8V 的输入电压、输出电压变为17V。 此外、我的开关信号也会击穿。 在本例中、我的输出电压如下图所示。

然后、在不断开输入电压的情况下、当我把它调低到21.8V 电压、再增加到21.8V 电压时、器件会恢复正常。  

谢谢

Şahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahin:

    您的设计的最大输出电流是多少? 这些波形是否在空载条件下进行了测试?

    您能否共享设计计算器?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    是的、所有这些波形都在空载条件下进行了测试。 顺便说一下、由于电流限制未激活、我将 R5电阻器更改为0r。 和 R11电阻器(CS 电阻器)的值为2m Ω。

    最大输出电流为15A。

    e2e.ti.com/.../LM5175-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool.xlsm

    我尝试在反馈中增加10nF 电容器、我尝试在输入中增加40uF 电容器、我尝试增加输出电容器、但不修复任何问题。

    输入电压高于21.8V 时的 HDRV1开关信号  

    此致、

    Şahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    当我将斜率电容替换为120pF 陶瓷电容时、该问题得以解决。 但 我的开关信号会在 降压-升压交叉点处分解。 当输入电压在14.5V 到16.8V 之间时、开关信号如下图所示。 在这种情况下、LM5175 在加载时会击穿。

     

    此致、

    Şahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahin:

    从快速入门计算器中可以看到、建议的斜坡补偿电容器为270pF。

    您能否改用这个进行检查?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我固定了斜坡补偿电容。 但 我的开关信号会在 降压-升压交叉点处分解。 当输入电压在14.5V 到16.8V 之间时、开关信号如下图所示。 在这种情况下、LM5175 在加载时会击穿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahin:

    感谢您的更新。

    为了确保我理解正确、在说开关信号时、您指的是 SW1和 SW2。

    能否在一个示波器图中绘制两个图?

    还添加了输入电压、输出电压、COMP 和 SS 信号。

    从原理图来看、似乎 CSG INS 的连接并不是作为与检测电阻的开尔文连接完成的。 您能否确认电流感应电阻器已作为开尔文连接方式连接到 LM5175。

    此致、

     斯特凡