主题中讨论的其他器件:TPS61378Q1EVM-060、 PSPICE-FOR-TI、
您好!
这是我的原始设计。 (图1.)
(图1.)
我修改 EVM 板(TPS61378Q1EVM-060)以满足我的设计。(Picture2.)
但是、仅部分修改了输入/输出电容器值。
我手头没有1.5uF (L1)、因此我在 EVM 板上保留了设计(1uF)。
手上只有24.3k、因此我选择 R3=24.3k。
(图2.)
在 EVM 板上进行实际测试(L1=1uF 版本)
输入条件:
输入电压=4.997V/2.002A
结果:
电子负载= 0.5A (当 Vout = 17.6V 时)
如果负载高达0.6A、则可以将 Vout 下拉。
请参阅 TPS61378计算工具文件和 我的参数密钥。
附件:
e2e.ti.com/.../TPS61378-Calculation-Tool-20231127.xlsx
我有几个问题
1.根据我的实验,我不确定输入的参数是否正确,特别是输入/输出电容值。 您能帮我签入文件吗?
2. 在我的案例中,我可以定义负载能力=0.5A(17.56V)吗?
3.最大电流限制 看起来不等于负载容量。 如果不是指 负载电流、那么最大电流限制意味着什么?
4.在我的 原始设计中有没有需要优化的参数?
此致、
余芳