This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:负载能力

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61378Q1EVM-060, PSPICE-FOR-TI, TPS61378-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296730/tps61378-q1-load-capacity

器件型号:TPS61378-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61378Q1EVM-060PSPICE-FOR-TI

您好!

这是我的原始设计。 (图1.)

 (图1.)

我修改 EVM 板(TPS61378Q1EVM-060)以满足我的设计。(Picture2.)

但是、​​仅部分修改了输入/输出电容器值。

我手头没有1.5uF (L1)、因此我在 EVM 板上保留了设计(1uF)。

手上只有24.3k、因此我选择 R3=24.3k。  

 (图2.)

在 EVM 板上进行实际测试(L1=1uF 版本)

输入条件:

输入电压=4.997V/2.002A

结果:

电子负载= 0.5A (当 Vout = 17.6V 时)

如果负载高达0.6A、则可以将 Vout 下拉。

请参阅  TPS61378计算工具文件和 我的参数密钥。
附件:

e2e.ti.com/.../TPS61378-Calculation-Tool-20231127.xlsx 

我有几个问题

1.根据我的实验,我不确定输入的参数是否正确,特别是输入/输出电容值。 您能帮我签入文件吗?

2. 在我的案例中,我可以定义负载能力=0.5A(17.56V)吗?

3.最大电流限制 看起来不等于负载容量。  如果不是指 负载电流、那么最大电流限制意味着什么?

4.在我的 原始设计中有没有需要优化的参数?

 

此致、

余芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YuFang:

    感谢您与我们联系。

    1.输入的参数都是正确的,尤其是输入/输出电容。

    电容几乎是正确的。

    器件能够承受17.56V、0.5A 的负载

    3、电流限制不够,建议峰值电流保留30%或者1A 的余量。

    计算出的峰值电流为2.99A、建议选择至少4A 作为电流限值。   

    4.可调整补偿参数以加快环路速度。

    此外、当您用 OUT 引脚连接 VO 时、该器件将失去在关断和输出短路保护时断开负载的功能。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢您的信赖。

    如果达到或超过最大电流限值、是否激活了任何保护机制?

    2. 我很好奇为什么电流限制不设为4.8A? 则会产生很大的裕量。

    3.如果增加裕度,是否意味着可以增加负载能力? 可能高达0.6A 或更高。

    4.根据计算工具、 效率默认值是88%。 如果我想提高效率值、合理的值是多少?

      我看到了数据表。 我可以参考蓝线(Vin=5V)吗? 但 Vout 和 Fsw 在本例中是不同的。  

      

    此致、

    余芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YuFang:

    当达到设定的值时、该器件会限制其峰值电流。

    因此、输入功率受到限制、当负载变重时、输出将下降。

    2.您可以将限制设置为4.8A,将有更多的裕度,并且过流时会延迟保护。 取决于你。

    3.是的。 提供0.6A 或更高。

    4.我可以从我们的工作台展示一些测试。 在2.2MHz 模式下、从5V 到18V、0.5A 时的效率约为88%。

    如果您想增大频率、可以尝试减小频率和增大电感。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    真的很有帮助。

    非常感谢。

    此致、

    余芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    在 TPS61378升压 IC 中

    没有任何 MOSFET 规格。 SOA ( 区域安全)? 以及 ID 值、VDS 值?

    此致、

    余芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YuFang:

    我们没有关于内部 MOS 的详细数据、如 SOA 和 ID 值。

    对于其 VDS、可将 SW 尖峰称为23V。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    我想增加负载电流(高达0.565A)。

    但输出电压降至16.8V、无法保持17.8V。 负载电流也无法输出0.565A。

    是否有任何推荐的参数需要调整?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YuFang:

    感谢您的联系。

    您的 原理图在浏览之后对我而言没有问题。  根据 仿真结果、输出纹波 有点大、但在计算中、可以使用原理图中的参数在0.5%以内达到输出纹波。 可能 TINA 模型不是很准确。 您能否将您的 TINA 文件分享给我们以进行进一步检查?

    此致、

    玛吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie。

    我使用了 SIMPLIS、PSPICE-FOR-TI、TINA 来仿真该升压电路。
    我们得到三个不同的仿真结果。

    SIMPLIS

    2.  PSPICE-FOR-TI

    如果 PG 引脚悬空、则不起作用。 我们连接100k Ω。

    VOUT 下降至15V~16V。 它不符合我们的设计17.8V 要求。

    负载 容量 不符合我们的设计0.565A。

    3. Tina  

    如果 PG 引脚悬空、则不起作用。 我们连接100k Ω。

    结果太理想了。 它没有压降。 纹波电压低于另一个结果。

    请参阅附件。 谢谢!

          

    e2e.ti.com/.../TPS61378.TSC

    此致、

    余芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YuFang:

    感谢您的反馈。

    根据 三个不同的仿真结果、虽然 TINA 看起来有点理想、但是您可以参考其结果。 我们在 TI EVM 上证实的结论 是 TPS61378-Q1可在0.565A 负载下实现稳定运行。 有关实验原理图、请参阅以下附件:

    e2e.ti.com/.../TPS61378Q1EVM_2D00_060-Evaluation-Module.pdf

    测试条件:VIN=5V、VOUT = 17.6V、R3 = 24.3k、R4 = 510k、 PG 和 VCC 引脚与100k 电阻器连接。

    波形:  

    由于 TPS61378-Q1具有真正的关断功能、它会在启动过程中根据设定的电流限制值进一步限制电流(__LW_AT__约25%* ILIM=1.2A)。  当 IOUT=0.565A 时、IL_PEAK = 2.9A、因此建议在启动时不要加载、以避免启动期间的电流限制、然后在输出稳定后增加负载。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    尊重,

    玛吉