This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041-Q1:TPS61041AQDBVRQ1与 TPS61041QDBVRQ1的区别

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310133/tps61041-q1-difference-between-tps61041aqdbvrq1-and-tps61041qdbvrq1

器件型号:TPS61041-Q1

大家好、  

我的客户以前和现在都在使用 TPS61041AQDBVRQ1、正如数据表中所述、该设备处于 LIFEBUY 状态、因此客户想改用 TP61041QDBVRQ1。  

您能否说明这两个 PN 之间的区别、如果存在与性能和测试相关的内容、请简要说明。  

 

BRS、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    TPS61041AQDBVRQ1和 TPS61041QDBVRQ1在"器件标识"方面仅有所不同。 包括 性能和测试在内的所有其他属性都是相同的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    欢迎。 我将首先关闭该主题。 如果您看到进一步的问题、您仍可以在此处回复。

    此致