主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我的 BMS 以及 BQ78350-R1和 BQ7694001 AFE 和 MCU STM32L5
对于某些样本、碰巧在 FET 关断后、红色(测量)电流突然增加到10 -20mA (当然、这样的电流应该为零!)。
我们还可以假设它不是真正的电流、但问题是、由于这样的值、
系统未完成 SHUTDOWN 序列、也未进入 SHUTDOWN 模式:它在上述报告序列的第二步保持状态。
如果在这种状态下强制进行 CC Offset 校准、则红色电流会适当地下降至零、
系统会立即通过真正关断完成关断。
那么、我的问题是:红色电流进入关断模式是否也有任何限制?
根据 BQ78350-R1技术参考8.4.3 ManufacturerAccess () MAC Shutdown、"该器件可以发送至此
如果 CURRENT ()≤0且 OperationStatus ()[DSG]= 1、则使用 ManufacturerAccess () Shutdown 命令进入模式。" 无论 DSG 状态如何、它都可以进入 SHUTDOWN、为什么会发生这种情况?
在某些情况下、我的 BMS 不会关闭、因此我列出了所有可能的情况、但我遗漏了任何情况。 如果出现以下情况、请告诉我