This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1未按预期进入关断模式

Guru**** 2589085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306094/bq78350-r1-bq78350-r1-is-not-entering-shutdown-mode-as-expected

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我的 BMS 以及 BQ78350-R1和 BQ7694001 AFE 和 MCU STM32L5

对于某些样本、碰巧在 FET 关断后、红色(测量)电流突然增加到10 -20mA (当然、这样的电流应该为零!)。  
我们还可以假设它不是真正的电流、但问题是、由于这样的值、  
系统未完成 SHUTDOWN 序列、也未进入 SHUTDOWN 模式:它在上述报告序列的第二步保持状态。
如果在这种状态下强制进行 CC Offset 校准、则红色电流会适当地下降至零、
系统会立即通过真正关断完成关断。
那么、我的问题是:红色电流进入关断模式是否也有任何限制?

根据 BQ78350-R1技术参考8.4.3 ManufacturerAccess () MAC Shutdown、"该器件可以发送至此
如果 CURRENT ()≤0且 OperationStatus ()[DSG]= 1、则使用 ManufacturerAccess () Shutdown 命令进入模式。" 无论 DSG 状态如何、它都可以进入 SHUTDOWN、为什么会发生这种情况?
在某些情况下、我的 BMS 不会关闭、因此我列出了所有可能的情况、但我遗漏了任何情况。 如果出现以下情况、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的问题。

    由于美国节假日、请预计回复会延迟。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关此问题的任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    何塞仍然在休假期外。

    请共享您的 BQStudio 日志文件和.gg 文件、以便我们进行查看。

    您是否还能说明"红色"电流的含义?

    您是否能够使用电流表或示波器确认电流不是真实的?

    此致、

    怀亚特·凯勒