This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:FCC 跳转且远离设计容量

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305284/bq27542evm-fcc-jump-and-far-away-from-design-capacity

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:bq27541-G1、BQ27542-G1

大家好、团队:

我有一个采用 bq27541-G1的应用、但最近我发现 FullChg Capacity (FCC)、滤波 FCC 和未滤波 FCC Jump 很多。 这些现象不是不可避免的、可能不会每次都重复。 日志文件、datas 和 gg.csv 文件如下所示:e2e.ti.com/.../Battery--issue-consultation.docxe2e.ti.com/.../S23164000170_2800_20231211_2900_.xlsxe2e.ti.com/.../010GA_2D00_S23164000170.gg.csv

哪些因素与 FCC 的上升沿相关、哪些是直接和间接因素?  

期待您的来信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lion、  

    我来看看你已经发送过的日志和 gg 文件,明天再给你。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lion、  

    您是否获得了与所使用的 ChemID 的精确匹配? 可以使用 GPCCHEM 工具将 ChemID 与电芯进行匹配。 为了获得良好的匹配、您需要 DOD %误差小于3%。  

    此外、我建议使用平滑设置和 RlxSmoothEn 设置。 有关 《BQ27542-G1技术参考手册》中的"电池包配置 C 位定义"、请参阅下图。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复;

    反射 FCC 与 FCC 之间的关系是什么? 燃烧 FCC 的算法是什么、

    我发现  FCC 值正常、但 闪烁的 FCC 值异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lion、  

    有关经过滤和未经过滤监测参数的更多资源、请参阅以下常见问题解答。  

    总之、滤波 FCC 是一个滤波值、用于根据平滑算法防止 RSOC 中的跳跃。 此外、请参阅此 E2E 主题 、它可以让您更深入地了解滤波后的 FCC。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了化学 ID、哪些因素与 Impedance Track 算法中 FCC 的上升率相关? 特别是、 导致 FCC 异常更新的潜在因素是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢迅速的反应和解释。 又来了 在 bq27541-G1中、我不设置平滑和松弛 jumpok。 但是 ,过滤 FCC 或全差容量与过滤 FCC 不同。 滤波 FCC 具有非常高的值、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lion、  

    [报价 userid="544174" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305284/bq27542evm-fcc-jump-and-far-away-from-design-capacity/4963373 #4963373"]、哪些因素与 Impedance Track 算法中 FCC 的上升率相关? 特别是哪些 潜在因素导致 FCC 异常更新?

    完全充电容量(FCC)与放电率和温度有关。 在较高的放电率和较低的温度下、FCC 较低。 这是因为电池 I*R 压降会更快地达到终止电压阈值。 为了进一步澄清、FCC 计算如下:FCC = Qstart +合格电荷+RM。 请参见下图。  

    您可以参阅 Impedance Track 理论与实现 文档、以了解有关 Impedance Track 算法的更多信息。  

    。在 bq27541-G1中,我没有设置平滑和 relaxjumpok。 但是 ,过滤 FCC 或全差容量与过滤 FCC 不同。 经过滤的 FCC 具有非常高的值[/报价]

    经过滤波的 FCC 与真实 FCC 之间存在预期行为差异。 若要使经滤波的 FCC 和真实的 FCC 彼此相等、您必须设置 SYNC_SMOOTH 命令。 请查看下图。  

    有关这方面的更多信息、请参阅 BQ27542-G1技术参考手册(修订版 B) 文档。  

    由于美国节假日、请预计回复会延迟。

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的快速回应和一个详细的 美妙的回答

    1.在27541-G1至 bq27542-G1更改列表中、我发现以下词语

    • 在较低速率下进行的电阻更新有时不可靠。 如果电流<C/10、则不允许使用它们。  
    • 由于电阻较高、低 DOD 下的仿真精度有时可能不准确。

    那么 这种不可靠行为的频率或可能性有多高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.我认为 小电流低于30mA 电流阈值、化学 ID 不匹配、 温度突变或 IC 缺陷可能导致 FCC 跳变。 但我不知道哪一个是最可能的因素。 你怎么看? 你认为最可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3. 另外,Qmax 是否会 突变为一个远离设计容量的较大值? 信标 FCC = Qstart+ Passedcharge+RM。 在日志文件中,我发现 Passedcharge 和 RM 有一致的变化。 因此 Qstart 可能会发生变化。 此外、Qstart = Qmax*(DOD0-DODcharge)。我看到 DOD0未更新。 那么、 Qmax 会突变还是 DODcharge 突变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lion、  

    我已经回答了您下面的三个问题:  

    1. 我们没有有关所述行为的频率或概率的进一步信息。  
    2. 从您列出的内容来看、FCC 跳转的最可能原因是化学物质 ID 不匹配。
    3. 随着电芯老化、Qmax 可能会越来越偏离设计容量。 这是因为随着时间的推移、电池的化学容量会在多个周期内下降。

    此致、  

    Jonny.