请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62569 尊敬的团队:
您能帮助查看以下原理图吗?
如果我们将输出电容器尺寸从0805更改为0603、是否有任何副作用?


非常感谢。
吉米
非常感谢。
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
您能帮助查看以下原理图吗?
如果我们将输出电容器尺寸从0805更改为0603、是否有任何副作用?


非常感谢。
吉米
非常感谢。
吉米
你好、Jimmy、
感谢您与我们联系、
我都担心您的输出电容值。 我在原理图中看到3* 22uF 和1* 10uF、根据数据表建议、考虑到有效电容可以在+20%和-50%之间变化、最大 Cout 值为2* 22uF。 如果客户希望使用数据表建议中的 Cout 值、则需要评估器件的稳定性。

如果我们将输出电容器大小从0805更改为0603、是否有任何副作用?
只要 Cout 值在上述建议范围内就应该有任何问题。
谢谢。此致、
Moheddin。