This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569的问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305870/tlv62569-questions-of-tlv62569

器件型号:TLV62569

尊敬的团队:

您能帮助查看以下原理图吗?

如果我们将输出电容器尺寸从0805更改为0603、是否有任何副作用?

非常感谢。

吉米

 

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您与我们联系、

    我都担心您的输出电容值。 我在原理图中看到3* 22uF 和1* 10uF、根据数据表建议、考虑到有效电容可以在+20%和-50%之间变化、最大 Cout 值为2* 22uF。 如果客户希望使用数据表建议中的 Cout 值、则需要评估器件的稳定性。

    如果我们将输出电容器大小从0805更改为0603、是否有任何副作用?

    只要 Cout 值在上述建议范围内就应该有任何问题。

    谢谢。此致、

    Moheddin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如果您没有任何其他问题、请通过单击  已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。