This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820:通过关闭电源即可释放/RESET

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823, TPS3828, TPS3820, TPS3824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306917/tps3820-reset-is-released-by-turning-off-the-power

器件型号:TPS3820
主题中讨论的其他器件:TPS3823TPS3828、、 TPS3824

您好!

在与以下主题中的问题相同的状态下、可以识别出在/RESET=Low 固定(Latch)后、通过关闭电源释放/RESET 是否正确?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305196/tps3820-operation-when-reset-low/4962662?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252520user%2525253A460063#4962662

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie - San  

    有3种设置、其中/RESET 可以变为低电平-  

    • VDD < VIT  
      • 一旦 VDD >= VIT、RESET 将在 TD 时间后变为高电平
    • MR 被拉至低电平  
      • 一旦 MR 被拉至高电平、RESET 将在 TPHL 后变为高电平  
    • WDI 超时事件  
      • 如果在超时期间 WDI 信号脉冲消失、RESET 将在 TD 时间内变为低电平并出现。 WD 计时器将重新启动、WDI 引脚将再次寻找 WDI 脉冲。  

    此致  

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya-San、

    感谢您的支持。

    即使在以下情况下、您的答案仍然适用吗?

    ・产品说明书 P15、 8.3.4看门狗计时器(WDI)

    "在应用中、如果 WDI 引脚的输入处于有效状态(转换为高电平和低电平)并且 TPS3820、TPS3823、TPS3824或 TPS3828对 RESET 进行置位、则 RESET 会在输入电压恢复至高于 VIT–后卡在逻辑低电平状态。 "

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishi-San,  

    我之前的回复是针对 RESET 置位时不监控 WDI 的情况。 系统会在 td 时间重新引导。  

    如果希望在复位生效时监控 WDI 脉冲、则需要使用外部 FET (如图9-3所示)、或者使用数据表中提到的版本  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Trailokya-San、

    感谢您的快速回答。

    我知道您需要使用外部 FET 或版本。

    我的问题是、假设在您没有使用外部 FET 或版本时/复位会卡在逻辑低电平。 在这种情况下、通过重新启动 IC 可以解锁 IS/RESET?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta San  

    这是正确的说明。  

    此致

    Trailokya