请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25005 根据数据表、最大输出 电流可达2.5 安培。 但当我使用 WEBENCH 进行设计时、这表明无法创建设计。 以下是我的设计 参数。 输入:直流11.75-12V、输出 :-6V、2.5A、温度:30 °C。 为什么在 反相降压升压模式下电流输出无法达到最大范围?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据数据表、最大输出 电流可达2.5 安培。 但当我使用 WEBENCH 进行设计时、这表明无法创建设计。 以下是我的设计 参数。 输入:直流11.75-12V、输出 :-6V、2.5A、温度:30 °C。 为什么在 反相降压升压模式下电流输出无法达到最大范围?