This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25005:负电压输出的电流限制

Guru**** 2555650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307954/lm25005-the-current-limit-of-negative-voltage-output

器件型号:LM25005

根据数据表、最大输出 电流可达2.5 安培。 但当我使用 WEBENCH 进行设计时、这表明无法创建设计。 以下是我的设计 参数。 输入:直流11.75-12V、输出 :-6V、2.5A、温度:30 °C。 为什么在 反相降压升压模式下电流输出无法达到最大范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rongbo:

    反相降压/升压不同于降压。 电感电流等于 Iin + Iout、而不是 Iout。 因此、在您的情况下、最大电流约为3.75A。  

    谢谢。

    Br、

    石屏市